This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1681:PCM1681 SPI 时序

Guru**** 2581595 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805040/linux-pcm1681-pcm1681-spi-timing

器件型号:PCM1681

工具/软件:Linux

大家好:

我们使用 pcm1681输出四个通道。

现在、我们无法通过 SPI 总线写入 pcm1681的寄存器。

从 pcm1681的数据表中、我们找不到任何 SPI 总线和 SPI 时序支持。

没有 SPI 时序图。

因此、请提供更多数据表以了解更多 SPI 总线。

我们想知道 SPI 模式吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xixi、

    时序图可在第8.3.8.5节接口时序要求中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    感谢 您的回复。

    根据上述 SPI 时序、SPI 模式为

    CPOL = 1

    Cpha = 0

    真?

    还有一个问题是 SPI 总线是否是标准 SPI 总线?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xixi、

    我相信这将是 CPOL = 0、CPHA = 0或 CPOL = 1、CPHA = 1。 数据在上升沿被锁存。

    我不确定您所说的"标准 SPI 总线"是什么意思。 我认为 SPI 总线设计没有标准。

    谢谢、
    Paul