This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:nSTANDBY 在 PVDD 未供电时保持高电平

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812521/tas5411-q1-nstandby-is-kept-high-while-pvdd-is-not-supplied

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

客户正在从系统的角度评估和测试故障状况、并提出以下问题。

在这种情况下、PVDD 会在 nSTANDBY 保持供电时很快关断。

在这种情况下、是否存在因从 nSTANDBY 到器件的泄漏路径中可能存在高电流而导致的负侧效应或永久损坏的问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    这是允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg-San、

    客户还从 MCU 的角度担心输入泄漏电流是否会增加。

    在已发布条件下、nSTND 引脚电流是否会保持在0.2uA 以下?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    在这种情况下、我需要检查是否存在泄漏路径、稍后会向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    我还没有得到答案、我会尽快向您提供反馈

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    在 PVDD 关断且待机供电的情况下、没有从待机到内部 VDD 的泄漏路径。 这是允许的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Noboo Fujihara