This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:TAS57543MD 是否支持多个 I2S 地址?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805095/tas5753md-does-tas57543md-support-more-than-one-i2s-address

器件型号:TAS5753MD

您好!

我是否可以知道 TAS5753是否支持多器件取出板的多个 I2S 地址? 如果是,有多少?

谢谢、

Christitna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由 ADR/FAULT 定义的 TAS5753MD 器件的7位地址为0101 010 (0x54)或0101 011 (0x56)
    (0x54为外部下拉、0x56为上拉)。

    请参阅数据表7.6.1.2.1中的详细信息

    此致
    Linda