This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:S/PDIF 的转换速度

Guru**** 2391275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805043/dix4192-q1-the-transmision-speed-of-s-pdif

器件型号:DIX4192-Q1

您好!

请问 S/PDIF 的传输速度是多少? 我在数据表中找不到参数。 速度是否与汽车音频的带宽相匹配?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    DIT 可在高达216kHz 的采样频率下运行。

    此致、
    -Steve Wilson