This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:连接耳机后的输出音量限制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804732/tpa6130a2-output-volume-limitation-after-connection-of-headset

器件型号:TPA6130A2

尊敬的音频团队:

将耳机或耳机连接到设备时、需要通过调节将输出音量限制在特定的电平。 在增加输出音量之前、需要通知-此功能、例如、您可以在手机中找到

当使用 TPA6130时、此功能在放大器中实现、或者有什么建议在应用中实现此功能?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    这在 TPA6130A2中未实现。 您描述的功能也许可以在信号路径的前一级实现、例如具有一些信号处理功能的编解码器、例如。 限幅器、可在信号受限时发出通知并向控制器提供反馈、以便让用户知道已达到限值。
    数据转换器团队可能对编解码器功能有更好的方法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器