This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:过热和故障问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815828/tpa6203a1-problems-with-overheating-and-failing

器件型号:TPA6203A1

根据数据表、我正在使用器件。 但是、我们会使器件过热并发生故障。 我有一个"散热器、通过器件基座焊接到 PCB 跟踪上、但不是焊接到任何其他地方。它看起来像是散热。 这会发生吗?

如果 IC 底部的焊接未焊接到接地端、是否会发生故障? Bi-pass 引脚2上的0.1uF 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    加热是否仅在播放期间发生? 还是在没有输入信号时也会发生这种情况?
    您是否使用示波器检查了放大器的输出? 器件可能会在高频时振荡并导致过热

    您还可以共享您的设计文件、以便我们了解一下。 如果您不想在论坛上发帖、可以向 ivan.salazar@ti.com 发送电子邮件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reg、

    您是否对上述建议有更多意见?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器