This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5768M:如何设置寄存器?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804665/tas5768m-how-to-set-registers

器件型号:TAS5768M

你好

我将 TAS5768M 用于2x10W BT 扬声器。

没有用于评估的 EVM。

如果我使用 BT 模块作为音频源、请将 TAS5768M 设置为 I2S 从模式。

如果我让 TAS5768M 正常工作并具有音频输出。

我需要设置哪些寄存器? 您能帮助提供检查列表吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    第0页/寄存器9 (十六进制0x09)您可以选择 clk 作为主模式或从模式。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器9的默认值是从机模式。
    我是否需要设置其他寄存器以便 TAS5768M 可以具有音频输出?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪些寄存器必须更改并设置为正确的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    如果使用4线制 I2S、则 TAS5768M 在通电后无需任何配置即可进行回放。 4线 I2S 表示提供所有时钟(SCLK、BCLK 和 LRCK)。

    Andy