This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC22C:是否提供热性能信息?

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815669/tlv320aic22c-thermal-information-available

器件型号:TLV320AIC22C
主题中讨论的其他器件:PCM9211

团队、

我们是否有关于此器件的热性能信息?

如果不是、使用其他器件(采用 LQFP 封装)的热数据作为近似值是否现实?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    这是一个非常旧的器件、因此有关该器件的信息是我们在产品文件夹中拥有的所有信息。  

    我将其分配给 ADC 团队、以防他们能够为 LQFP 等 TLV 系列中类似器件的散热提供任何指导

    如果您无法获得回复、我可能还建议您向中央销售支持团队提交申请

    https://ticsc.service-now.com/csm

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Mukul 所指出的、我们没有此器件的热性能信息。  我同意最好的解决方案是在同一48引脚 LQFP 封装中找到一个相似的器件、并将其用于粗略估算。  TI 有一个页面可按封装搜索器件、下面是48引脚"PT"封装的结果:

    http://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=&packageDesignator=PT&pinCount=48&results=results#resultspage

    PCM9211可能是列表中最相似的器件、因此我建议从该产品数据表中提供的热性能信息开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、Collin、

    谢谢!

    对于 PCM9211:
        您能否提供额外的工作结温+ Theta_jc_bot?
    目的是通过软件工具实现散热。

    提前感谢。

    A.