https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803062/tpa3251-idle-current
器件型号:TPA3251你(们)好
我正在尝试在"quesent"模式下(不是在 IDEL/RESET 模式下)将 TPA3251的功耗降至最低 、只需再次检查在此模式下是否无法进一步降低功耗。
我依次隔离每个单独的电源并测量消耗的电流。 我发现电流测量值与数据表匹配、PVDD (@36V)除外、后者的测量值为35mA。
请参阅下面显示此信息的 snip。 EVM 设置为标准(未更改输出滤波器)、在连接/未连接4R 负载的情况下测量的电流相同。
您是否能够解释为什么我们在 PVDD 轨上看到这种电流增加、以及为什么在不将器件置于复位状态的情况下无法进一步降低这些电流(VDD/GVDD/PVDD)。
非常感谢
Chris