This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558内部时钟使用问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804660/tas5558-tas5558-internal-clock-using-questions

器件型号:TAS5558

我在使用 TAS5558内部时钟时遇到问题。 我想 配置内部寄存器、但找不到相应的寄存器。 您能告诉我在哪里找到这些寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    内部主时钟来自 MCLK。 您遇到了什么 CLK 问题?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    很抱歉、我没有说明自己、下面是问题:

    1、我将引脚 MCLK 连接到引脚 SCLK、这个连接是否可行? (红色圆圈内)

    如果可行、主时钟为3.072MHz、我想将其更改为48kHz、用于采样、如何配置相应的寄存器?

    谢谢

    此致

    刘明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    我将关注您的问题。

    您可以将 SCLK 连接到 MCLK 引脚作为时钟输入、唯一的要求是时钟速率应>= 3.072MHz。 并且时钟变化被 AMP 内部 OSC 自动检测、因此您无需进行任何寄存器设置。


    迪伦