This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:是与输入信号同相的输出信号

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815724/tpa6139a2-is-the-output-signal-in-phase-with-the-input-signal

器件型号:TPA6139A2

大家好、

我们的客户询问输出信号是否与 TPA6139A2中的输入信号同相?

他 想知道输入端的正向电压是否在输出端提供正向电压(或者是否反相)。

谢谢、

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    输出提供放大和反相信号。 输入端的正向电压将在输出端提供负向(和放大的)正向电压。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 先生。

    我的客户接受此答案。

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Jonathan