This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO 能否配置为开漏?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800037/tas5825m-can-the-gpio-configure-as-open-drain

器件型号:TAS5825M

你(们)好  

我的客户喜欢将 GPIO 用作故障指示、出于某些原因、最好使用开漏。 您能否确认 GPIO 可配置为开漏功能、以及哪个寄存器可对其进行配置?

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、开尔文、

    您需要哪个 TAS5825 GPIO 引脚的 OPEN_DRAIN? 其目的是什么? 它可能会共享详细的应用背景。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

    将使用多个器件共享配置为故障的 GPIO。 它非常适合使用漏极开路端口进行相互连接。

    在规格中的语句中、它确实提到了漏极开路选项。 您能建议如何配置它吗?

    Rgds

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO 不能配置为 Tas5825的开漏。 需要更新数据表。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、正确的评论、

    当它配置为 FAULTZ/WARZ 时、它为 OPEN_DRAIN。 用作 SDOUT、它不是 OPEN_DRAIN。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    如 Linda 所述、当 GPIO 设置为 FAULTz/WARNINGz 时、默认设置为开漏。 其他 GPIO 配置设置为 CMOS。

    此外、这些默认设置无法手动更改。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 dude。 我只是在寻找它。