This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:PCM2912

Guru**** 2478335 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815613/pcm2912-pcm2912

器件型号:PCM2912

大家好、我是一名设计师、在 Leonardo S.p.a.工作


 我们在产品中使用的是编解码器 PN:PCM2912、其 USB 端口不直接连接到 PC 的 USB 端口(OS:Windows 7 Professional)、而是使用 Lindy PN 的 USB/LAN 扩展器42700。
通过发送来自 USB 编解码器的 PCM 信号、在接收过程中(在 PC 上使用 Audacity 作为音频应用程序)、我们检测到似乎与采样错误相关的信号失真(显然是随机的)。

将一个编解码器输出连接到 PC 不会出现问题。

我想问您是否能理解我们注意到的问题。


此外、是否存在用于管理编解码器参数(例如采样频率或字大小(16/32位)的 Windows 7 CAM 的未更新驱动程序?

等待您的回复、


非常感谢

此致


此致

布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    首先、在直接连接到 PC 的情况下使用我们的器件时、我们没有听说过类似的行为。  我们的最佳猜测是 USB 信号正被扩展器失真/舍入、器件无法锁定到信号并生成内部时钟。  

    PCM2912A 在出厂时已针对其发布时的原始设置进行了硬编程。  请注意、我们没有遇到过奇怪的行为、我们定期将该器件与 Windows 7/10机器配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    首先、非常感谢您的快速回答。

    我想知道您是否可以指示 Windows 7的驱动程序、以便 能够管理编解码器参数、例如采样频率、或者 操作系统的通用音频接口是否适合此问题。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用默认操作系统驱动程序和配置功能应该可以实现这一点。