This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:两个扬声器的输出音量很小

Guru**** 2542900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815691/tas5805m-two-speaker-output-volume-is-small

器件型号:TAS5805M

大家好、

客户有一个问题需要您的帮助。

(一

首先我们使用1个扬声器输出,SOUND (VOLUME)是可以的。但是当我们将硬件更改为 BTL 模式并使用2个扬声器输出时,SOUND (VOLUME)非常小。即使我将音量更改为最大值(从100->144变化),它也很小。但我们检查信号,振幅是可以的,大约是10V  

检查参数,我发现寄存器02设置为0,即 PBTL。

请向我们发送 BTL 模式参数列表、我们需要更改哪个参数(寄存器值)?

(一

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    今天是周末、我的同事将在星期一回到办公室时向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否有客户提供的原理图? 或者客户是否只在我们的 EVM 板中使用它?

    我想客户需要参考数据表第48页来配置 BTL 模式:

    W 58 00 //page 0

    w 58 7f 00 //书籍0

    W 58 02 00 // BTL、BD 模式和 FSW-768KHz

    请注意:0x58是 I2C 地址。

    建议使用我们的 PPC3工具进行调试、因为它包含所有必要的寄存器设置。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    原理图如下:电源为12V 和1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您的原理图是 BTL 配置!  

    是否有此问题的更新? 我的上述脚本是否已解决?  

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    将寄存器修改为 BTL 后、将 FSW_SEL 更改为384k。 然后、客户的问题已得到解决。