This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A Mini-DSP 延迟

Guru**** 2645745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803869/pcm3168a-pcm3168a-mini-dsp-delay

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168

大家好、

TI 是否具有 DSP 延迟至少为10ms 的编解码器? (4或6个通道)  

  例如、ADAU1701有40ms 的延迟?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    请澄清以下几点:
    1.所有四个通道上的每个通道需要10ms 延迟(总共40ms)还是仅在其中一个通道上需要10ms 延迟?
    2. ADC 路径(麦克风到 I2S)或 DAC 路径(I2S 到模拟)上需要的延迟是多少?
    在什么采样速率下需要10ms 的延迟? 16kHz 或48kHz 或其他一些?

    此致、
    Diljith M. Thodi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thodi、

    1.是的。 每个通道需要至少10ms 的延迟(15ms 更好)

    2. DAC

    最大采样率为96KHz。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我们没有单芯片解决方案来支持该用例。 AIC3262可以支持延迟、但只有两个 DAC 通道。 为了满足要求、需要两个 AIC3262器件。 另一种选择是使用独立的 DSP (C55x)并与 PCM3168编解码器连接。

    此致、
    Diljith