大家好
我是一名电子工程学生。 对于与音频应用无关的项目、我想使用 PCM5142。 PCM5142似乎是适合我的应用的组件、但它具有比我所需的更多的功能。
对于我的应用、我唯一需要的功能是数字内插滤波器。 我需要绕过数据表第35页中包含的所有其他信号处理块(双二阶滤波器;多频带 DRC 单声道混频器;立体声混频器主音量)、并向内插滤波器提供原始数据输入。 对于我的应用来说,在模拟转换之前,对数据输入执行的唯一处理操作是数字内插,这一点很重要
通过阅读数据表,我无法完全理解以下几点:
-if、在表87中。 Page0 / Register43、我将 PSEL 位设置为00001;00010;00011、它是否能按我的要求工作(I2S 输入的原始数据将直接进入数字滤波器、而不会被双二阶滤波器、DRC 块、混频器...处理)?
-我是否需要 PurePath Studio 来配置 DAC?我是否可以单独使用 CAN 并通过 I2C/SPI 接口对其进行配置以按我的需要工作?
-如果我不使用 PurePath Studio、DSP 是否为空、我的数据是否会绕过它直接进入内插滤波器?
Pierre、祝你度过美好的一天