请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 主题中讨论的其他器件: TAS5768M、 TAS5766M、 PCM5242
工具/软件:Linux
尊敬的 TI:
我们有关于 TAS5756M D 类放大器的问题。
TAS5756M 是否具有 DRC (动态范围控制)功能来改善整体聆听体验?
我们在 TAS5756M 数据表中看不到有关 DRC 的任何说明、因此我们将此案例归档以确保正确无误。
谢谢。