This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5756M:TAS5756M 是否支持 DRC?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5768M, TAS5766M, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801781/linux-tas5756m-does-tas5756m-support-drc

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5768MTAS5766MPCM5242

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我们有关于 TAS5756M D 类放大器的问题。

TAS5756M 是否具有 DRC (动态范围控制)功能来改善整体聆听体验?

我们在 TAS5756M 数据表中看不到有关 DRC 的任何说明、因此我们将此案例归档以确保正确无误。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否意味着您希望使用英特尔芯片作为主机、TAS5766作为 D 类放大器、您需要 TAS5766 Linux 驱动程序来使用英特尔平台进行驱动?

    我们提供了以下 Linux 驱动程序供您参考、要在英特尔平台中实施、您可能仍需要您的英特尔 Linux 编写器来支持您的实施

    TAS5766配置。

    适用于 TAS5766M 和 TAS5768M (智能放大器模式)的 Linux 驱动程序。zip:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Linux-Driver-for-TAS5766M-and-TAS5768M-_2800_SmartAmp-Mode_2900_.zip

    如果系统中的 TAS5766M 或 TAS5768M 器件以基本模式运行、请参阅以下驱动程序。

    用于 TAS5766M 和 TAS5768M (基本模式)的 Linux 驱动程序。zip:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Linux-Driver-for-TAS5766M-and-TAS5768M-_2800_Basic-Mode_2900_.zip

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、

    请参阅 TAS5756M -技术文档-使用 TAS5754/56M 和 PCM5242 HybridFlow 处理器(修订版 A)

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    www.ti.com/.../slau577a.pdf

    RDGS、
    Matthew