This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:调优增益

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1, TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812474/tpa2025d1-tuning-gain

器件型号:TPA2025D1
主题中讨论的其他器件: TPA2015D1

我知道 TPA2025具有20dB 的固定增益。

我们是否可以使用外部电路来降低增益? (例如使用电阻器?)

目标是最大程度地提高 MCU DAC 的动态范围、尤其是在低容量设置下。

DAC 的最大电压为~3V,但在固定20dB 增益下,放大器将在输入电压仅为500mV 的情况下使其扬声器输出达到最大值(~5V)。 这意味着要获得非常低的音量设置,我们需要将 DAC 输出波形电压降低至可能低至50mV,这确实会降低波形分辨率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您可能可以从 TPA2025D1更改为 TPA2015D1、这也是一款单声道 D 类升压放大器、但这款放大器具有可设置为6dB、15.5dB 和20dB 的增益控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您是否有机会考虑上述建议? 您还有其他意见或问题吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    仍在与客户讨论。 他们还没有决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    已理解、请随时向我们提供有关决定的最新信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    如果对您有好处、让我们通过电子邮件跟进、以便我们可以关闭论坛上的主题。
    我将通过我将发送给您的单独电子邮件跟踪客户的决策。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器