This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:使用 TAS5754M DAC_OUTx 作为线性输出

Guru**** 2478005 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5729MD, TAS5753MD, TAS5760MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815639/tas5754m-using-tas5754m-dac_outx-as-line-out

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: TAS5729MDTAS5753MDTAS5760MD

尊敬的 TI:

在原型设计阶段、我们将 TAS5754M 用作器件功率放大器。 在器件经过测试后、我们已经确定如果我们集成 Lineout 插孔、这将很有用。 我已经看到 TAS5457M 集成了 DAC_OUTx 引脚、我想知道这些引脚是否可用于线性输出? 在数据表中、我没有找到有关如何实现线路输出或耳机输出的任何信息、因此如果您也共享互连原理图、我将不胜感激。

期待收到您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miroslav、

    我们的产品系列中有具有集成线路驱动器和耳机放大器的特定器件、例如 TAS5753MD、TAS5760MD 和 TAS5729MD。 他们的 EVM 文档提供了有关如何为这些器件集成线路输出或耳机输出的原理图。

    TAS5754M 旨在将 DAC 输出连接到器件上的差分扬声器放大器输入、 因此、如果您将 DAC 输出连接到分立式线路驱动器、我们无法保证 TAS5754M 不会出现问题、因此需要在您的端部进行额外的测试和调试 如果您确实想将上述器件添加到设计中、我们建议您使用这些器件、因为它们的 IC 中集成了线路驱动器。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您提供的重播。 这解决了我的疑问。

    此致。