This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:LM1875

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815529/lm1875-lm1875

器件型号:LM1875

您好!

LM1875能否用作差分输入? 如果是、客户需要典型的设计电路。 您能否共享此类电路、或帮助客户设计此类电路?

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    该器件是一款旧器件、有关差分输入电路的信息非常有限。

    该器件的工作原理与通用运算放大器相同、因此客户可以采用与通用差分输入放大器电路相同的方式进行设计。 同样,当它用作差动输入时,我们没有任何性能数据,因此客户需要测试所有这些数据以进行确认。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

      您可以建议客户使用一些新的放大器。  

    一些一般指导文献:  

    此致

    Linda