This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:散热焊盘是否可以接地?

Guru**** 2629445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814260/tas5342la-can-the-thermal-pad-be-connected-to-ground

器件型号:TAS5342LA

我想通过使用基于金属的导热油脂而不是绝缘 TIM 来提高现有设计的导热性。

数据表不显示 TAS5342LA 的散热焊盘是否允许到任何网的电气连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     散热器是否会连接到 PCB 接地? 我不认为像你提议的那样有风险。  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Linda、

    散热器接地。

    网上是否有任何关于此焊盘电气连接的文档遗漏了?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      不再提供 TAS5342LA 的文档。 我们有一些练习可以像这样运行。 您可以继续进行实验以进行验证。

    此致

    Linda