This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:10V 电源、PBTL 模式可达到最大功率

Guru**** 2478005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814177/tpa3132d2-10v-power-supply-pbtl-mode-can-reach-the-maximum-power

器件型号:TPA3132D2

你(们)好  

我想使用 tpa3132d2的音频 PA、但有一个参数规格没有标记、这个参数是10V 电源、PBTL 模式可达到最大功率、分别对应于16 Ω 和3.2 Ω 扬声器。

谢谢。

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    主要问题是在19V 电压下可实现85W 的功率。

    我们将输入电压范围设计为至少10V。

    因此、您需要帮助确认16 Ω 和3.2 Ω PBTL 模式负载在10V 时的输出性能。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们提供更多详细信息?

    • THDTM 最大功率为1%或10%?
    • 增益?
    • 您有热请求吗?

    我们可以在 EVM 板上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最高环境温度:60度。 到目前为止没有任何详细要求。

    请尽快。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    其他信息如何?

    • THDTM 最大功率为1%或10%?
    • 增益?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    到目前为止没有任何详细要求。

    请帮助确认16 Ω 和3.2 Ω PBTL 模式负载在10V 时的输出性能。

    这是一个紧急情况。

    非常感谢。

    埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果我们将电感器 DCR 计算为100m Ω、则3.2ohm 1% THD 最大功率约为14W、10% THD 为~17W。 对于16 Ω、1% THD 大约为3W、10% THD ~3.8W。

    此致

    Linda