This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:TPA3156D2、TPA3116.TPA3118发射注意事项至30W BTL 配置

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803400/tpa3156d2-tpa3156d2-tpa3116-tpa3118-emission-consideration-to-30w-btl-configuration

器件型号:TPA3156D2

您好、先生、

您是否分享 了 TPA3156D2、TPA3116.TPA3118 30W BTL 配置的发射注意事项

特别是 EMI 中的铁氧体磁珠到 LC 冗余解决方案。

是否可以共享室数据(EMI 表)以进行客户评估?

谢谢

此致、

Philip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Philip、

    仅在<2x10W 的应用中引入铁氧体磁珠。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,琳达

    是否有亲属共享的任何室数据?  

    谢谢

    此致、

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    TPA3156 EMI 测试数据可在数据表7.3.14铁氧体磁珠滤波器注意事项部件中找到。

    RDGS、
    Matthew