This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805M 的参数设置(启动时)比较

Guru**** 2537920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801310/tas5805mevm-comparison-of-the-parameter-settings-at-startup-of-the-tas5805m

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5825MTAS5805

尊敬的 Sirs:

我的客户询问我们 TAS5805M 的参数设置(启动时)的比较。

他通过以下两种方式比较了使用 PurePathConsole3的 TAS5805MEVM 的参数设置(启动时)。

使用头文件输出函数的输出头文件
2.使用 I2C 监控器日志功能记录参数设置

然后他找到了一些未知的子地址和数据。

请告知我们以下未知子地址和数据。

头文件和 I2C 监控器日志文件
A)
书籍:0x00页:0x00子地址:0x7D
μ⇒找不到描述此子地址
B)
书籍:0x00页:0x0子地址:0x7E
μ⇒找不到描述此子地址
C)
书籍:0x00页:0x01子地址:0x51数据:05
⇒为什么它仅适用于正确的通道?
D)
书籍:0x00页:0x01子地址:0x66数据:87
⇒87表示 bit7=1、但该位保留
e)
书籍:0x8C 第页:0x2C 子地址:0x74
⇒0x74不在第2C 页的寄存器映射中
f)
书籍:0x8C 第页:0x2E 子地址:0x24
⇒0x24不在第2E 页的寄存器映射中
g)
书籍:0x8C 页:0x32子地址:0x08
⇒0x08不在第32页的寄存器映射中
此外、第32页不是0x8C 中的寄存器映射
h)
书籍:0x8C 页:0x33子地址:0x08
⇒0x08不在第33页的寄存器映射中
此外、第33页不是0x8C 中的寄存器映射
I)
书籍:0x8C 第页:0x34子地址:0x08
⇒0x08不在第34页的寄存器映射中
此外、第34页不是0x8C 中的寄存器映射
j)
书籍:0x8C 页:0x35子地址:0x08
⇒0x08不在第35页的寄存器映射中
此外、第35页不是0x8C 中的寄存器映射
k)
书籍:0xAA 页:0x2E 子地址:0x7C
⇒0x7C 不在第2E 页的寄存器映射中
升)
书籍:0xAA 页:0x2F 子地址:0x08
⇒0x08不在第2F 页的寄存器映射中
此外、第2F 页不是0xAA 中的寄存器映射
m)
书籍:0xAA 页:0x2F 子地址:0x1C
⇒0x1C 不在第2F 页的寄存器映射中
此外、第2F 页不是0xAA 中的寄存器映射

仅 I2C 监控器日志文件
N)
书籍:0x8C 页:0x2D 子地址:0x08
⇒0x08不在第2D 页的寄存器映射中
o)
书籍:0x8C 页:0x2D 子地址:0x0C
⇒0x0C 不在第2D 页的寄存器映射中

是否 还有更新文档的计划?

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe、

    关于转储到头文件生成的额外脚本、a-c 是初始 OTP 控制、其他是保留的 DSP 相关寄存器。

    没有更新这些寄存器含义的计划。 但是、强烈建议保留具有转储头文件的相同脚本以执行软件初始化。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我的客户正在尝试将转储文件用于实际机器的程序。
    当时、我认为通常没有未知的寄存器。
    这些寄存器是否专用于 EVM 和 PPC3?
    或者、在对客户的实际机器进行编程时、是否始终需要这些寄存器?
    此外、我是否能认为在实际机器中安装 DSP 寄存器时不需要保留 DSP 相关寄存器?

    请告诉我上述问题。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew 和 San、

    我还检查了同一系列中的 TAS5825M 材料。
    有一个关于"热折返"的描述、这似乎与这个 e)、f)相对应。
    我认为 TAS5805M 并非如此。
    是这样吗?
    我能否忽略不使用 EVM 和 PPC3的客户实际机器程序中数据表和应用手册中未列出的寄存器?
    如果有一个寄存器不能被忽略、请告诉我。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TAS5825和 TAS5805具有不同的寄存器映射。 强烈建议保留具有转储头文件的相同脚本以执行软件初始化。 如果您看到任何预期的器件行为、请告知我们。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!
    很抱歉我迟到了。

    当然、我知道 TAS5825和 TAS5805具有不同的寄存器映射。

    但是、我的客户发现"热折返"描述似乎对应于 e)和 f)。
    我认为 TAS5805M 并非如此。
    因此、我查看了同一系列中 TAS5825M 的数据表以供参考、我有一个问题、因为有一个关于"热折返"的解释。
    这不能在寄存器中披露以进行初始化、但我知道在创建程序时必须包含它。
    是这样吗?

    请告诉我上述问题。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TAS5805没有热折返功能。 对于未披露的初始化寄存器、我们可能建议客户保留具有转储头文件的相同脚本以执行软件初始化。
    如果您的客户坚持删除、您可以给我发送电子邮件、我将联系软件工程师检查并再次确认他的案例。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢 你的答复。

    我理解您的意见。

    目前、我尚未收到客户要求更改注册的请求、因此如果客户有请求、我将提出新问题。

    此致、

    哈塞伯