This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4864:LM4864和150欧姆负载

Guru**** 2477825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4864, TPA6120A2, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815817/lm4864-lm4864-and-150ohms-load

器件型号:LM4864
主题中讨论的其他器件: TPA6120A2OPA1622

我计划使用 LM4864器件进行音频信号放大。 要求是它应该驱动150欧姆的电话听筒耳机扬声器。 由于数据表中仅提到8欧姆的负载,并且如果我要驱动150欧姆的扬声器负载,那么应该包括哪些附加电路? 比如阻抗匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM4864

    我计划使用 LM4864器件进行音频信号放大。 要求是它应该驱动150欧姆的电话听筒耳机扬声器。 由于数据表中仅提到8欧姆的负载,并且如果我要驱动150欧姆的扬声器负载,那么应该包括哪些附加电路? 例如阻抗匹配?LM4864

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    您可以驱动150欧姆负载、但此器件的输出驱动能力可能不足以用于此类高阻抗扬声器。 您可能需要考虑使用更高电压的器件、如 TPA6120A2或 OPA1622。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器