This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:ESD 吸收器件

Guru**** 2477825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808815/opa1678-esd-absorption-device

器件型号:OPA1678

您好!

产品的 ESD 抗扰度存在挑战。 我假设吸收器件已激活(电源复位后无芯片损坏)。 由于电源上有 RC 网络、因此不会有过多的电源电流会烧断芯片。 运算放大器在噪声或失真等方面没有参数下降、并且产品具有与 ESD 事件之前相同的特性。

我的问题是:

PWR 和 GND 引脚之间超过吸收器件阈值的瞬态电压是否完全是激活吸收器件的唯一原因,或者可以在不超过此阈值的情况下激活吸收器件,例如高 dV/dt? 我认为我在某个地方读过这个... 是否有任何其他原因可以激活吸收装置?

我提出这个问题的原因是、我在将 TVS 二极管连接到 PWR 引脚(电源电压为21.5V、单极)的情况下测试了该设计、并且吸收器件可以再次被激活。 我使用了该二极管:
PTVS22VS1UR.115
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PTVSXS1UR_SER.pdf


此外、我认为在我的案例中、瞬态会通过运算放大器的输出。 输入受到电阻器/电容器/铁氧体磁珠/TVS 器件的保护。 在电源引脚上、我有100N||10uF|10uF/X7R、全接地平面、但有双面 PCB、因此我没有电源平面。 我使用仅200MHz 的有限带宽和屏蔽差分探头测量 ESD 响应、因此实际上看不到这里到底是什么。 测量期间有很多共模噪声、但我可以看到更高或更低的能量。 在 法拉第笼中屏蔽差分探头和测量引线(增加了铁氧体环)、并使用该差分将示波器接地连接在一起。 探头法拉第笼和另一个执行测试的半法拉第笼(DUT 笼)有助于最大程度地降低共模噪声。 。 从统计学上讲、我可以通过向放大器输出添加47pF 来减少吸收器件激活的次数。 过去3个月、我仍在探讨这个问题。

此致、

Zvonko




 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zvonko 您好、

    感谢您的发帖。 为了更好地了解这里的问题、您能否与我分享您的所有连接原理图的图片? 同时、我将与设计团队合作研究内部 ESD 吸收器件。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我弄清楚了这个 ESD 问题有什么问题。 我具有过强的未校准 ESD 源。 我将整个设计推向了超过 ESD 限制的水平。 根据 IEC61000-4-2标准(对于音频产品、4kV/8kV 就足够了)、在使用经过校准的 Testeq NSG435 ESD 枪进行多次测试后、该产品现在具有8kV 接触/15kV 空气放电抗扰度。 最后、我不在电源引脚上使用 TVS 二极管、而是在受 ESD 影响的线路上使用一些0805陶瓷电容器/铁氧体磁珠。

    我还想知道 dV/dt 过高是否会激活吸收装置?

    谢谢、
    Zvonko