This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:TAS2562 PCM 软件卷问题。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813659/tas2562-tas2562-pcm-software-volume-issue

器件型号:TAS2562

尊敬的 TI 团队:

如果您降低 TAS2652上的 PCM 软件音量、则会出现输出丢失。

您能告诉我在设置中检查哪一点吗?

以下是寄存器设置。

/# i2cdump -f -y -r 0x00-0xf0 2 0x4c

 

未指定大小(使用字节数据访问)

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef

00:00 0c 34 CF 22 09 03 30 10 01 42 40 04 05 06   。?4????0?B@?

10:07 14 12 76 01 2e 60 0e 0c 00 fc A6 df ef ff 00   ???v?.`???..

20:00 11 00 04 00 11 80 00 50 4F 40 7a D2 80 A4   ……………………………………………………………………………………………………………………@……

30:19 40 81 34 4b 78 04 00 0c 08 2e 38 3c 08 10 00   @ 4Kx?...8.8<?

40:76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   v...........

50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

70: 00 00 00 ff 00 00 00 cc 00 00 00 10 43 00   … ?????c.

80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

F0:00

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    "PCM 软件音量"是指 DVC_PCM?

    如果减小音量、输出也会降低。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan

    这意味着体积。

    我知道减小音量也会降低输出。

    降低音量将间歇性中断输出。

    检查输出间歇性中断时的输入波形可确认正常运行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    您要更改什么音量? TAS2562具有:

    • 第2页的 DVC_PCM、寄存器0x0C 至0x0F
    • 第0页的 Amer_level、寄存器0x03位4:0

    DVC_PCM 可在回放期间进行调节、但仅当器件未启用时才应调整 AMP_LEVEL。
    如果 AMP_LEVEL 需要调整、则必须遵循以下步骤:

    1. 将器件设置为 SW 关断(页0、寄存器2、位1:0 = 10)
    2. 调整 AMP_LEVEL (第0页、寄存器3位4:0)
    3. 将器件返回到激活模式(页0、寄存器2、位1:0 = 00)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我们通过调整输入音源软件的增益来控制音量。

    TAS2562的音量是固定的。

    我们使用1kHz 源进行了测试、发现当输入源的增益降低到21%时、输出会间歇性中断、

    当增益降低至20%或更低时、会出现静音。

    是否有办法改善上述症状?

    我们连接使用的声音。

    Thanks.e2e.ti.com/.../1k.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    此行为是由空闲通道检测引起的。 在默认配置下、阈值设置为-60dB、因此20%~21%应约为该衰减水平。
    在 PPC3上、您可以调整该阈值、如果您想知道特定阈值的寄存器值、则可以使用 I2C 监控记录仪。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    让我再问一个问题。

    空闲通道检测设置0是否存在任何问题?

    我想完全关闭 EQ 或频带滤波器。

    我们使用的是 S/W EQ、不应在 AMP 上使用 EQ。

    您能否检查寄存器以关闭该功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器