This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:使用同一 I2C 总线的两个器件的独立寄存器配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804388/tlv320aic3104-q1-independent-register-configuration-of-two-devices-using-same-i2c-bus

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

大家好、

可以通过哪种方式配置两个单独连接到同一 I2C 总线的 tlv320aic3104-Q1?

数据表确实提到了有关自适应 I2C 地址的任何信息。

数据表中的第9.5.2节

"TLV320AIC3104-Q1响应 I2C 地址001 1000。"

此致

约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约恩、

    AIC3104的地址是固定的。 如果您想使用多个器件、您可以为这些器件对 I2C 总线进行多路复用、甚至可以在可能的情况下使用该过程中的不同 I2C 端口。

    TLV320AIC3106是 AIC3104的父设备、可将地址设置为4个选项之一。 第三种选择是使用该器件、或结合使用 AIC3104和 aic3106。

    此致、
    -Steve Wilson