This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:如果我们希望单负载扬声器包含立体声音频、则应如何修改 TPA2012D2的原理图

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804215/tpa2012d2-if-we-want-mono-load-speaker-contained-stereo-audio-how-schematic-should-be-modified-for-tpa2012d2

器件型号:TPA2012D2

尊敬的:


我们使用 TI 音频 PA  TPA2012D2 来驱动2W/4 Ω 单负载扬声器。

请按下图再次确认音频 PA 块:来自音频编解码器的立体声音频信号、并驱动单负载扬声器、它是否可以工作? 如果我希望单负载扬声器包含立体声音频、应该如何修改原理图?

原理图:


如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    该器件未设计为在 PBTL 模式下运行、因此如果您想这样做、需要考虑一些约束条件:

    • 需要将输入连接在一起。 INR+连接到 INL+、INR-连接到 INL-。 同一信号应驱动两个通道。
    • 输出连接将 OUTL+连接到 OUTR+、OUTL-连接到 OUTR-。 在上面的原理图中、似乎您正在执行相反的操作。
    • 输入之间的任何偏移都将导致 PWM 输出不完全同步。
    • 在并联输出(滤波器后面的 PBTL)之前、您需要使用 LC 滤波器隔离输出。 铁氧体磁珠滤波器可以工作(您需要对此进行测试)、但最安全的选择是使用 LC 滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器