This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1、PIN5、说明

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804207/tas2505-q1-tas2505-q1-pin5-the-descriptions

器件型号:TAS2505-Q1

您好,

TAS2505-Q1、PIN5,描述 不一致,在“5引脚配置和功能”中,描述是 NC,在“11.2布局示例”中,描述是 HPOUT,哪一个是正确的?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    对于 TAS2505-Q1、引脚5为 NC。
    需要更新布局示例以将此引脚显示为 NC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!