This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:用于单端到差动转换的基准输入 OPAMP 应用

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220, OPA1671, OPA1632, OPA1656, OPA1692, OPA1612, PCM4222, PCM4222EVM, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800095/pcm4220-reference-input-opamp-application-for-single-ended-to-differential-converting

器件型号:PCM4220
主题中讨论的其他器件: OPA1671OPA1632OPA1656OPA1692OPA1612PCM4222PCM4222EVMTINA-TI

大家好、

我想像下图一样将运算放大器电路应用于 PCM4220、并在 TI.com 上搜索基准运算放大器电路或应用。

但我找不到它。

 是否有适用于单端到差动转换的参考应用文档或推荐电路?

如果你们有这些文档、请与我分享。

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    查看以下电路、了解使用 FDA 的 SE 到 DE 的情况。   

    http://www.ti.com/lit/an/sboa332/sboa332.pdf

    您还可以使用两个分立式音频运算放大器并设计一个电路、如该电路中所示:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa216a/sboa216a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考- OPA1632可用作音频 FDA、而 OPA1692、OPA1656或 OPA1671可用于分立式放大器选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    感谢您的建议。
    让我检查一下。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我完成了 PCM4220与 OPA1612的原理图、该原理图用于单端到差分输入转换。

    您可以查看随附的原理图吗?

    e2e.ti.com/.../PCM4220-schematic.pdf

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要考虑将输入与 ADC 进行交流耦合、以便两个运算放大器通道之间的任何直流输出电平差异不会显示为 ADC 的差分信号。 此外、您希望第一级放大器的输入电平是多少? PCM4220的最大输入电平为5.6Vpp、您的电路希望配置为+/-12V 输入/输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    J410的 AUX_Input 是具有2Vrms (最大值)电压电平的左/右单端模拟音频信号。
    因此、运算放大器的电源配置为单个12V 以提供足够的功率。
    第一级和第二级放大器电路由您推荐的应用文档进行配置。
    有问题吗?
    如果此电路或应用出现问题、请告知我。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很抱歉重定向到这里、但我认为更安全的选择是采用类似于 PCM4222EVM 中所用方法的基于 FDA 的方法。  您设计的电路将从根本上起作用、但需要比目前更具体地进行定制、并且使用 PCM4222数据表中所示的基于 OPA1632的电路将更容易实现。

    以下是 EVM 用户指南中的 PCM4222电路 :http://proddms.itg.ti.com/stage/lit/ug/sbau124/sbau124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    感谢您的技术指南。
    让我检查一下。

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    我正在寻找可应用于单端到差动转换的参考运算放大器电路、
    和推荐的 ADC、可与运算放大器电路配合使用。
    您可以为我推荐参考运算放大器电路和 ADC 吗?

    此致、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    使用我与您共享的《PCM4222 EVM 用户指南》中的原理图。 您可以在原理图中将负 XLR 输入接地到 OPA1632以接受单端输入、也可以使用 TINA-TI 来仿真响应。