This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 如何连接到差分输入耳机放大器(如 INA1620)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, PCM2912A, OPA1678, OPA1611, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815015/pcm2912a-how-the-pcm2912a-connects-to-a-differential-input-headphone-amplifier-such-as-the-ina1620

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:INA1620OPA1678OPA1611PCM2912

 PCM2912A 如何 连接到差分输入耳机放大器(如 INA1620)

2. 如果它正常工作,它是否会产生额外的失真?

3. 对于 PCM2912A、是否有推荐使用的耳机放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  PCM2912A 包含内部耳机放大器。  功率是否不够高?  如果是、您当然可以使用 INA1620等器件来增加输出驱动强度。  PCM2912A 具有单端输出、因此您可以将 INA1620用作以 GND 为基准的缓冲器或单位增益差分放大器。

    2)  INA1620的噪声和失真性能看起来优于 PCM2912A、因此不会导致性能明显下降

    3)  使用内部耳机放大器或使用 INA1620等器件。  您还可以使用 OPA1611或 OPA1678等标准音频放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 PCM2912与 INA1620的连接、我有一些问题:如何正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于差分运算放大器的单端输入、是否有参考电路或设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA1620会使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB VBUS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN1620的电源电压为5V