This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:VPP=16V 正常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804324/tpa3111d1-is-vpp-16v-normal

器件型号:TPA3111D1

尊敬的所有:

   我正在调试 TPA3111D1、12V 电源、设置增益 GAIN0=0、GAIN1=0、无 Plimit、8 Ω 负载、4W。

但是、使用示波器测试 VPP=16V 是否正常?有任何修订建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题是什么? 使用示波器监控输出信号没有问题。

    此致
    Linda