This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:输出电压2.4Vrms

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814615/drv632-output-voltage-2-4vrms

器件型号:DRV632

你(们)好  

 我的客户的问题在这里  

DRV632输出电压的典型值为2.4Vrms。   您是否具有2.4Vrms/min 2.0Vrms 典型值的分布模型?  如果我需要通过本地电子邮件进行通信 请告诉我。
最小值为2.0Vrms。  但客户希望使用该器件定义2.4Vrms 目标。  
  您对此器件是否有支持2.3Vrms 的想法?

2.关于增益设置和输入信号设置,   
  您对目标输出电压有何看法?  目标输出电压应为2.0Vrms?
  当目标输出电压为2.4Vrms 时、客户会关心失真。

此致、


   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

    我们能否通过电子邮件处理此 e2e 主题?  

    让我找到有关此问题的更多信息、并将直接回复您的电子邮件。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    让我就您的以下问题发表评论:

    1. 典型值包括68%的单元、其余单元介于典型值和最小值之间。 如果您需要更多详细信息、我们可以通过电子邮件进行讨论
    2. 数据表中的图1和图2显示了不同输出电压电平下的失真、2Vrms 低于0.1% THD+N、2.4V 约为~1% THD+N

    希望这有助于解决您的问题、如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     请您帮忙!!

    此致、

    Ryoji