This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:音频噪声问题

Guru**** 2477825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812975/lm49350-audio-noise-issue

器件型号:LM49350

尊敬的先生:

针对音频本底噪声问题(背景噪声)。 我们已充分验证、有必要澄清在不同采样率下 LM49350的本底噪声差异。
问题现象:
两种测试方法测试本底噪声:
静音 DAC (0x30h)测量: 16k 采样率的本底噪声为-59.8dbv;32k 采样率的本底噪声为-67.5dbv
2.通过播放无声文件进行测量:16K 采样率 本底噪声为-52dbv;32k 采样率为-59.6dbv
 16k 采样率的噪声比为32k、采样率为7dB。 主观比较也有显著差异。 我希望确认编解码器在不同采样率下是否有大约7dB 的差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    噪声不应显著变化、 有几个问题:

    1.您的测试设置是什么?  您是否正在使用音频分析仪?  您的噪声测量是否是 A 加权?  

    2.在这两种情况下、您的编解码器寄存器配置是什么?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    使用音频分析仪(UPV)、测量结果是 RMS 值、这是一个加权值。
    2、寄存器地址为0X31h、即0 (无除法)和3 (2倍除法)、本底噪声差接近10dB。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    1.我不确定我是否理解您的答案, RMS 并不意味着 A 加权。  那么、您的测量噪声测量是 A 加权的吗?  还是只是 DAC 输出的 RMS 噪声测量、包括带外噪声?  

    2.您能否提供完整的寄存器配置?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    寄存器地址为0x31h、分别配置为0和3、本底噪声是 RMS 值、无加权!

    我想问的一个问题是:不同采样率下的本底噪声是否存在差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊  

    您只设置一个寄存器?  

    请查看数据表、这里有一些规格

    此致、

    -Steve Wilson