This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:PGA2505幻象电源电路的电阻器选择问题

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505, PGA2500, PGA2505EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814357/pga2505-question-of-resistor-selection-of-phantom-power-circuit-of-pga2505

器件型号:PGA2505
主题中讨论的其他器件: PGA2500

您好、Sirs、

如下图所示、我的客户在使用幻象电路时遇到了6.81kR、1%电阻器的噪声问题、而通过替换 高精度6.81kR、0.1% 电阻器、可以改善噪声问题。 我们如何在理论上解释这项调查?  

如果我们需要继续使用1%电阻器、您是否会提供有关如何修改参考设计的提示?   



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年6月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    大多数关于幻象供电的文献都提到、限流电阻器必须具有良好的匹配才能提供良好的性能。  我们的评估板还建议使用0.1%电阻器。

    通常、建议在正负输入路径中使用精密匹配元件。  差分输入前置放大器可增益差分信号并倾向于抑制共模信号。  当在器件输入端使用不匹配的组件或不匹配的阻抗时、任何外部噪声将在正负路径上出现在不同的振幅上(由于涉及滤波器)、并且振幅差将被视为放大器输入端的差分噪声信号。  相比之下、在正负路径上使用良好的阻抗匹配时、正负路径上出现的任何外部噪声往往在两条路径上具有相同的振幅、并且噪声将被视为放大器输入端的共模信号。  共模噪声往往会被 PGA2505抑制。

    谢谢、此致、

    Luis

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Luis ... Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    此外、我们能否使用 6.81kR、0.1% 1/8W 电阻器、而 不是参考设计的6.81kR、0.1% 1/4W 电阻器?

    感谢您、此致、

    陈耀恩
    2019年6月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    电阻器额定功率取决于流经应用中每个限流电阻器的最大电流。  该电流是 所用幻象电压和连接到幻象电源的麦克风的电流消耗的函数。  大多数电容式麦克风在1mA - 2mA 范围内消耗电流;但可能有麦克风消耗更多电流。  正确的方法是在连接麦克风的电缆短路的故障情况下考虑最坏情况下流经限流电阻器的电流。  

    假设使用+48V (标称值)幻象电压源、则该电压源可能高达+50V 或+52V。 由于连接不良、当麦克风引脚连接器的引脚2短接至 GND (或引脚3短接至 GND)时、可能会出现最坏情况下的电流。  在这种情况下、大约~7.6mA 的电流可能会流经6.8kOhm 限流电阻器、电阻器上的功耗可能高达0.39W。

    1/4 W (或1/8W)电阻额定值在故障条件下会过热(或烧坏)、偏离其值(1/8W 额定电阻器可能会烧坏)。  使用1/2W 或0.6W 电阻器将是一种更好的方法、可实现稳健的设计以承受故障条件。  

    谢谢、此致、

    Luis Chioye  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Luis。

    您的答复如下:

    PGA2505参考设计中提供了1/4W 电阻器、您是否意味着我们需要将参考设计从1/4W 更新为1/2W 电阻器?
    2.在市场上很难找到1/2W 0.1%电阻器。 是否能够更新其他组件值以使用1% 1/2W 电阻器?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年6月27日  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    PGA2500/5EVM 分别于2003和2008年开发。 此评估板旨在演示 PGA2500/5的性能/功能;并促进器件的评估。  这些评估板正处于今年晚些时候进行硬件和软件重新设计的队列中。

    从 PGA2500/5的角度来看、使用匹配良好的组件将提高共模噪声抑制和非固有噪声抗扰度、因此、我们建议为这些高性能音频前置放大器使用匹配良好的组件。  

    但是、PGA2505EVM 电路板未定义为幻象电源参考设计、因为幻象电源不是 PGA2505的直接功能。  在为幻象电源设计选择限流电阻器的额定功率时、一般建议选择能够承受特定应用案例中所需的最坏情况电流的电阻器、而不会出现问题。   幻象电源设计人员需要确定在其最终应用中需要支持的最坏情况下的最大电流、并选择具有适当额定功率的电阻器。 提供额定功率为0.4W 或0.5W、精度为0.1%的电阻器。

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到并感谢您的精心设计、Luis。。Wayne Chen