This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA6120A2:SPICE 模型、开环增益/相位曲线

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA6120A2, THS6012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803704/tina-spice-tpa6120a2-spice-model-open-loop-gain-phase-curve

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS6012

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在考虑在复合放大器设计中使用 TPA6120A2。 但是、其数据表中没有关于器件开环增益/相位特性的信息- PDS 中甚至没有提到带宽! 是否可以为此器件获取 AVOL 曲线?

此外:此器件没有 SPICE 或 TINA-TI 模型。 请创建一个吗?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外:是否可以省略输出电阻器(或将其置于反馈环路内)以降低输出阻抗? 我的目标负载是32-300 Ω 耳机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、该器件没有关于稳定性分析的进一步数据。 但是、前面的注释提供了以下信息:
    TPA6120A2是一款带宽非常宽的放大器、其开环单位增益点大约为100MHz。 这种宽带宽可提供出色的性能、但它也可以使输出端的电容负载的稳定性边际。 不过、这是一种简单的解决方法。 客户必须在容性负载之前添加与输出串联的10欧姆电阻、这将避免任何问题。"

    为了保持稳定性、建议将反馈电阻器保持在1k~2k 欧姆左右、如数据表 第10.2.1.2.1节所述

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 谢谢你。 我确实注意到了数据表中的闭环响应。

    您是否有适用于此放大器的 TINA-TI 模型? 我下载了所有 TI 模型、但 TPA6120A2不在其中。

    谢谢、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    遗憾的是、目前该器件没有 TINA 模型。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在线振荡表明 THS6012与 TPA6120A2相同或非常接近。 您是否愿意发表评论?

    如果没有其他功能、THS6012模型可以作为创建 TPA6120A2模型的起点。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的建议、如果生成 TPA6120A2模型、我们将考虑这一点。
    这些器件确实非常相似。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器