This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:"maximum"每通道输出功率

Guru**** 2477255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815028/tas6424m-q1-maximum-output-power-per-channel

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

尊敬的专家:

我看到数据表列出了输出功率、这是基于削波前的正弦波、对吧?

4 Ω、PVDD = 14.4V、THD+N = 1%、TC = 75°C 22W

我的问题是、如果我进一步增大音量、通过使输出波形削波来增大输出功率、那么我可以获得的最大功率是多少?

我看到只有温度会阻止我获得此最大功率。 过流限制不会阻止我、因为峰值电流与以前相同、对吧?

顺便说一下、PA 是否会这样损坏?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于10% THD、输出功率可能接近~30W。 TAS6424具有非常好的保护设计、包括 CBC、OC、OT、DC 等  

    此致

    Linda