This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:有关增益设置的问题、请参阅。 "峰值输出电压/dBFS & quot;

Guru**** 2477255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815017/tas6424m-q1-question-about-gain-settings-aka-peak-output-voltage-dbfs

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

尊敬的专家:

我对 TAS6424中的增益设置有疑问。 数据表显示"峰值输出电压摆幅也可通过 I2C 在增益控制寄存器中进行配置。 四种增益设置分别为7.5V、15V、21V 和29V。TI 建议为预期的 PVDD 运行选择尽可能低的值、以优化输出噪声和动态范围性能"。 因此、如果我将12V 用于 PVDD、这意味着我应该为0dBFS 选择7.5V 峰值、对吧? 还是应该选择15V?

我想、如果我选择7.5V 峰值、我只能通过使用12V PVDD、4 Ω 扬声器实现每通道大约7W 的输出功率、对吧?

因此、如果我希望通过使用12V PVDD、4 Ω 扬声器实现每通道最大输出功率(大约18W)、我认为我应该使用15V PEAK 来设置增益...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的情况、您可以选择15V 增益。

    此致

    Linda