This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:未使用其记录功能

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814994/pcm2912a-not-using-its-recording-function

器件型号:PCM2912A

尊敬的专家~

我们使用 PCM2912A 进行 USB 声卡回放、而不使用其录制功能。 我们希望插入 USB 声卡后、也可以使用我们的原生声卡。
插入后、我们系统的原始录音通过 USB 声卡进行、并且原始声卡无法收集声音数据。 我通过修改系统软件强制注册软件、但也导致插入其他 USB 声卡设备无法注册捕获、从而影响用户体验。

补充:USB 声卡是指 PCM2912A,原是主设备的声卡。
我想知道 PCM2912A 是否只能注册回放。

期待您的回复~

谢谢、
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    PCM2912A 被注册为一个支持麦克风/线路输入和 DAC 输出的编解码器。  无法修改或更改此行为。