This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:单电源

Guru**** 2392275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814384/opa1632-single-power-supplies

器件型号:OPA1632

尊敬的所有人

    OPA1632器件可支持单电源、在 OPA1632的数据表中、它在  第6.6节"典型特性"中提到了 THD +噪声特性、 但它基于 VS =±15V 双电源、您能告诉我  单电源的 THD +噪声与 双电源相同吗? 是否有 测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    单电源和双电源的 THD+噪声数据应相同。 但是、在实际应用中、电路板中的接地平面上的噪声通常比专用负电源上的噪声多、这可能会导致性能下降。 因此、务必确保不会从接地端将任何额外噪声耦合到器件中。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob

        谢谢!

        但我还有其他问题,如 OPA1632数据表的下图所示,我想知道 R1和 R2之前是否需要电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    R1和 R2之前不需要电容器、但如果要连接直流耦合输入信号、则需要确保放大器正确偏置。 您的输入信号的共模是什么?

    此致、