This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:这些电容器和电阻器的用途是什么?

Guru**** 2393265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803958/lm386-what-does-these-cap-and-resistor-use-for

器件型号:LM386

大家好、

我的客户正在使用 LM386进行设计、对外部组件有几个问题。  

R28、C31、C33、R24、C28的用途是什么、如下图所示?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    R24和 C28用于稳定性目的、您可以在数据表图表中看到这些组件。
    但是、如果是 TI 建议的电路、其余组件不是该电路的一部分。 R28看起来像一个与 R27一起的分压器。 C31和 C33可能用于保持分压器稳定。 这些只是一些想法、设计电路的人员可能会清楚地知道实际目的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    对我来说、电路毫无意义...

    Kai