This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320DAC3120:从声音文件计算 dB

Guru**** 2477245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814101/linux-tlv320dac3120-calculation-of-db-from-a-sound-file

器件型号:TLV320DAC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254TLV320AIC3262

工具/软件:Linux

大家好、

 我们在项目中使用 TLV320DAC3120。

我们需要找到以 dB 为单位的音频文件峰值。

我们想知道他们是否有任何应用程序库或 C 库来准确计算它。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    此类应用需要增强型 miniDSP。 TLV320DAC3120 miniDSP 没有足够的功能来处理峰值检测/测量算法。

    我建议启动一个新的 E2E 线程、询问 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3262功能。 这些是具有更多功能的音频编解码器。

    如果您对 TLV320DAC3120及其 DAC 系列还有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回复。

    感谢您让我知道用于测量音频峰值检测的确切编解码器。

    但我们的目的是、我们需要通过软件测量音频文件(已录制的文件)的峰值检测值。 对我来说、是否可以使用任何软件包进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我提到的 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3262算法只能实时测量峰值。 我们没有用于测量记录文件峰值的软件、但我们的 PurePath Studio 工具可用于对 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3262中的算法进行编程。 这是一个图形工具、可帮助您创建自己的算法:

    http://www.ti.com/tool/aicpurepath_studio

    您需要通过 I2S 将音频发送到这些音频编解码器、该算法可以比较电压电平。

    这可能是我们的音频设备的一种解决方案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的关注、并向我们介绍了测量峰值的方法。