This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1802:PCM1802 Linux 驱动程序

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814638/linux-pcm1802-pcm1802-linux-driver

器件型号:PCM1802

工具/软件:Linux

大家好、我们正在尝试为 PCM1802编写一个 Linux 驱动程序、以便与 IMX6 SSI 接口配合使用。

您是否有 pcm1802作为主器件或从器件的驱动程序示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1802是一款由硬件控制的编解码器、通常不会要求我们在没有寄存器可配置的器件上提供驱动程序。

    下面链接的常见问题解答线程中列出了用于其他软件控制型 PCM18xx 编解码器的大量驱动程序。  请查看指向主 gitkernel 站点的第一个链接、该站点具有许多可用的器件:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/773056