This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:音频放大器查询

Guru**** 2559430 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814790/tas2562-audio-amplifier-queries

器件型号:TAS2562

大家好、我对 TAS2462音频放大器有一些疑问

  1. 传输数据的首选 I2S 协议是什么-我注意到 PCM 是许多设置的默认设置?
  2. 8个不同的寄存器用于控制音量的原因是什么(8个 DVC 寄存器- 4个用于 PCM、4个用于斜坡)?
  3. 首选音频输入格式是什么?
  4. 放大器的增益是否可编程?
  5. 是否需要使用 PurePath 控制台3来设置 TAS2562?他们是否可以使用标准编程接口进行设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayla、

    我的同事将查看您的问题、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    欢迎使用 e2e。
    让我就您的以下问题发表评论:

    1. 您可以使用更适合您系统的格式、如果您的主机器件支持 I2S、则可以使用此格式。 EVM 使用 TDM、因为它被用于支持多个通道。
    2. 原因是用于存储卷和斜坡值的格式。
      1. 容积公式 为= round (10^(dB/20)*2^30)
      2. 斜坡公式为= round ((1-exp (-1/(0.2*FS*时间,以秒为单位)))*2^31)
    3. 您可以使用 I2S、左对齐或 TDM、TDM 配置中给出了每种格式的配置。 首选格式取决于您的主机器件可以向 TAS2562发送什么。
    4. 放大器输出如数据表 第8.4.2.2节所述、取决于多种设置、但在播放期间只能调整 DVC_PCM、而 AMP_LEVEL 仅在器件处于 SW 关断模式时才能调整。
    5. 您可以使用自己的 I2C 接口来配置器件、但对于整体寄存器设置、我建议使用 PurePath Console 3。 在 PPC3中、您可以执行所有必需的配置、然后从"End System Integration (终端系统集成)"面板中提取标头或 cfg 文件。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器