This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:单耳使用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814766/pcm1808-usage-in-monaural

器件型号:PCM1808

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

 

我们的客户希望将 PCM1808用于单声道音频系统。

在本例中、

 

Q1、PCM1808是否可用于单声道系统?

Q2、如果 Q1正常、如何处理未使用的输入引脚?

Q3用于单声道系统时、I2S 数据输出是否正确?

 

如果还有其他一些警告、您能告诉我们吗?

 

此致、

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PCM1808可用于单通道音频系统。 未使用的输入应通过~0.47uF 电容器以交流耦合方式接地、如下所述: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/773100?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq:true 

    当一个通道接地时、I2S 数据仍将正确输出、但未使用通道不会有任何有用的数据输出、因此可以忽略它。

    作为一个附加选项、同一信号可连接到两个输入。 如果您的系统具有额外的后端处理能力、您可以使用该功能对通道进行数字求和、从而略微提高性能、这将大有裨益。

    此致、