This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:在启动期间什么原因会导致不输出?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814681/tpa3118d2-what-reason-will-cause-no-output-during-start-up

器件型号:TPA3118D2

尊敬的 TI 专家:

如果 IC 正常、MODSEL=GND 并且有信号输入、在启动期间什么原因会导致无输出?

启动期间、PIN2 SDZ 电压<2V。

PIN6 PLIMIT 设计不匹配。

PIN7 GVDD 电压为6.4~7.4V。

Pin12静音电压>2V。

引脚17 AVCC 电压输出为4.5~26V。

4.5 ~26V 的引脚18、19、31、32 PVCC 电压。

就这些吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您是否有分享原理图供我们的团队审查? 然后我们可以提出建议。  

    "PLIMIT 设计不匹配"的含义是什么?您的设计的 PLIMIT 设置是什么?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Che Yi Su、

    我的同事今天不在办公室进行测试、明天早上回到办公室时、他将向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    Sure.e2e.ti.com/.../TPA3118.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che yi Su、

    请在启动时监控 FAULT 引脚、以检查是否发生了任何故障。 并捕获 FAULT 引脚波形。

    此致、

    Derek