This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:48kHz 的 src

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4184, SRC4190, SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814530/src4190-src-for-48khz

器件型号:SRC4190
主题中讨论的其他部件:SRC4184SRC4194

大家好、团队、

我的客户正在寻找 SRC、它可以将48kHz 从32kHz、44.1kHz 或48kHz 转换为48kHz。 它们是2个 I2S 数据线。 我是说客户想驱动4个扬声器。

请告诉我推荐的器件吗? SRC4190 x2或 SRC4184似乎非常适合客户。 如果成本不高、则 DSP 或 TAS 器件可以。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、  

    SRC4184和 SRC4194都可以。  或 SRC4190 x 2。  

    此致

    -Steve Wilson