This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:DAC 通道加电后的 TAS2505-Q1静音释放时序

Guru**** 2477255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811580/tas2505-q1-tas2505-q1-mute-release-timing-after-dac-channel-power-up

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

我有几个客户问题。

问题的基础。

客户在 DAC 通道上电时观察到杂音。

在 DAC 通道上电之前、以下寄存器设置为取消静音。  

扬声器音量控制1、扬声器放大器音量控制2、扬声器放大器控制1

它们更改了这些寄存器设置的顺序、并且杂音消失了。

1.在 DAC 通道上电后、用户需要等待多长时间才能释放静音?

2.是否有必要的寄存器设置顺序、如 这些寄存器最后设置的顺序或任何关键关注点?

此致、

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya-San、

    建议在最后加电并撤消 DAC 的静音
    此外、可以通过启用软步进来逐渐调整 DAC 增益、如 应用参考指南第2.4.2.2节所述

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    对于 Q1、您意味 着 DAC 通道加电正确后等待时间为零?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    您可以从 DAC 上电到释放 DAC 静音等任何时间、但是如果输出端出现弹出信号、则可以启用软步进、以便在取消静音时逐渐调整 DAC 增益。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    我还收到了客户的进一步问题。

    1.为什么您建议 DAC 加电并最终取消静音?

    客户在撤消 SPK AMP 和 SPK 音量的静音后 DAC 加电时观察到噼啪噪声。

    2.客户需要等待 多长时间才能完成以下序列?  在 DAC 加电和取消静音与   SPK AMP 加电之间、SPK Vol 取消静音

    DAC 上电和取消静音->(等待时间)-> SPK AMP 上电取消静音、SPK 音量取消静音

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    客户按照什么顺序(在您的原始帖子中提到)在加电期间显示无弹出窗口?
    本器件文档建议:为 DAC 加电但保持静音-->为 SPK 放大器加电->取消 SPK 放大器的静音->撤消 DAC 的静音

    DAC 取消静音和 SPK 放大器上电之间没有指定等待时间、如果您要求这样做以降低噼啪噪声、则顺序将如上所述。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    它们始终会观察到杂音。

    让我确认几件事。

    器件文档是什么意思? 应用参考指南?

    为什么建议最终撤消 DAC 的静音?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    从最初的帖子中:"他们更改了这些寄存器设置的顺序、并且噼啪噪声消失了。" 这就是为什么我认为没有弹出测试已经完成的原因。

    是的 、应用参考指南

    如果启用了软步进、则软步进将应用于 DAC 增益、因此如果您最后撤消 DAC 的静音、软步进将有助于减少噼啪声。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    感谢您的快速响应,但是,客户想知道您最终建议“撤消 DAC 的静音”的原因。

    为 DAC 加电但保持静音->为 SPK 放大器加电->取消 SPK 放大器的静音->撤消 DAC 的静音

    请解释为何最后撤消 DAC 的静音 (而不是在最后撤消 SPK 的静音)。

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    如前所述、最后取消 DAC 静音将允许软步进减少输出端的瞬态:
    "如果启用了软步进、它将应用于 DAC 增益、因此如果您最后撤消 DAC 的静音、软步进将有助于减少噼啪声。"

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    客户理解您的观点。

    他们需要确认几件事情。

    问题1: 如果在 DAC 加电后立即应用 DAC 取消静音,是否可能出现除噼啪噪声以外的其他问题?

    Q2 : 软件复位寄存器(Page0、地址:0x01)设置为0x01后,所有寄存器都设置为“复位值”。

           是这样吗?

    还有其他行为会发生这种情况吗?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    Q1:不可以、如果 DAC 在上电后取消静音、则器件运行正常

    Q2:是的、寄存器在软件复位后复位

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器